结果:找到"开源 蓝牙 心率监测 运动手环 OLED 屏幕显示",相关内容1000条
  • 地下水监测系统
  • 一、概述地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,由浇灌导致的地下水超采以及地下水的污染引起的地面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。这就需要建立一套地下水自动监测系统。二、系统建设必要性为了使有限的水资源能够支撑经济社会可持续发展,提高水务管理能力,全面推进节水型社会建设,保证城市供水安全,充分利用现代化迅速发展的自动化信息技术和科学管理措施,整合已有的水利、气象、水文、供水、排水和水环境监测体系,建设地下水实时监控与管理...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 水境在线设备 发帖人:江苏艺之匠公司 发帖时间:2024-05-15 17:24:00
  • 专业版对屏幕150%缩放不理想
  • 专业版版本:V1.8.28.355930我是用笔记本,屏幕分辨率为2560X1440,15.6寸,缩放150%在主页打开新建器件时底部(确认//取消)按钮只能显示一半在原理图面页选中零件,更新工程库面页(确认//取消)按钮都看不到了,屏幕缩放调整为125%时正常眼睛不好,150%以下真难受我认为是子页面没有跟随屏幕缩放造成的
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:xzy焱 发帖时间:2022-10-01 15:54:00
  • 【智能穿戴开发教程5】开源蓝牙心率防水运动手环-OLED屏幕显示
  • 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列OLED屏幕显示Lcd屏幕显示1相关简介本次Lcd屏幕显示是采用SSD1306。SSD1306是一个单片CMOSOLED/PLED驱动芯片可以驱动有机/聚合发光二级管点阵图形显示系统。有128segments和64Commons组成。该芯片专为共阴极OLED面板设计。SSD1306中嵌入了对比度控制器、显示RAM和晶振,并因此减少了外部器件和功耗。有256级亮度控制。数据/命令的发送有三种接口可选择:6800/8000串口,I2C接口或SPI接口。我们本次就是使用软件模拟I2C接口控制LCD屏幕。2硬件设计下图是我们的LCD屏幕的接口,这里使...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: OLED 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-05 15:04:00
  • 【智能穿戴开发教程4】开源蓝牙心率防水运动手环-电池电量检测
  • 蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列电池电量检测1ADC简介ADC(Analog-to-DigitalConverter),模/数转换器或者模数转换器,是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。我们DA14580集成一个高速超低功耗的10位通用模数转换器。可以工作于单端模式也可以工作于差分模式。ADC模块有一个1.2V的电压校准器,作为满量程的参考电压。该ADC模块是10位动态模数转换,转换时间为65ns;最大的采样率为3.3MHz;超低功耗(在100KHz的采样速率下典型供电电流为5uA);有单端与差分两个输入比例;有4个单端或者2个差分输入通道;电池检测功能;斩波器功...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电池电量检 智能穿戴 发教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-05 11:44:00
  • 【智能穿戴开发教程3】开源蓝牙心率防水运动手环-外部Flash读写
  • 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列外部Flash读写1SPI+简介本节中,我们将使用DA14580自带的SPI+来进行对外部Flash的读写操作。SPI(SerialPeripheralinterface),串行外围设备接口,是是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。SPI接口主要应用在EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。该接口一般使用4条线:串行时钟线(SCLK)、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOSI和低电平有效的从机选择线NSS。我们DA14580的这个SPI+接口支持...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 外部FLASH读写 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 17:42:00
  • 【智能穿戴开发教程2】开源蓝牙心率防水运动手环-开发环境搭建
  • 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列开发环境搭建本节开发环境搭建主要讲解KEIL、JlinK驱动、SmartSnippets、USB转串驱动的安装。。KeilMDK是基于ARM的微控制器最全面的软件开发解决方案,并且包含了需要创建、建立和调试嵌入式应用的所有组件。大家可以通过http://www2.keil.com/mdk5/525下载目前最新的MDKv5.25,安装Keil。当然,也可以通过我们所提供的资料包安装。这里以我们资料包中的MDK5为例。(1)运行mdk511a,点击Next。图1(2)勾上IagreetoallthetermsoftheprecedingLicen...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 境搭建 智能穿戴 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 16:36:00
  • 【智能穿戴开发教程1】开源蓝牙心率防水运动手环-套件检测教程
  • 疯壳·开源蓝牙心率防水运动手环套件检测教程内容简介本文档主要介绍在如何验证蓝牙心率防水运动手环套件正常,包括具体线路连接,实验现象验证。具体分为以下几个步奏。1、将Jlink与手环主板相连接手环主板的Jlink调试口如下图所示。图1Jlink口的4根线从上到下分别是:3.3v、GND、SWD和SWC。将Jlink调试口的4根线与Jlink的排针一一对应相连接。Jlink的图片如下图,从左到右分别是SWC、SWD、GND、3.3V和5V。(Jlink上面也有标志)图22、下载测试代码(1)按照文档《开发环境搭建》安装SmartSnippets,创建工程。(2)打开SmartSnippets。图...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 套件检 智能穿戴 发教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 13:59:00
  • 承接穿戴式手环、手表软硬件设计
  • 承接穿戴式手环、手表软硬件设计。有相关意向的产品开发需求可进一步沟通。邮件:liengzcin8@163.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 穿戴式 智能 发帖人:liengzcin8 发帖时间:2019-09-12 16:55:00
  • 专业LED显示屏设计,开发,方案,PCB线路板Layout
  • 专业LED显示屏PCB设计,开发,方案,PCB线路板Layout。室内P0.9,P1.5,P2,P2.5,P2.8,P3,P4,P3.75,P3.91,P3.84,P4,P4.8,P4.81,P4.46,P5,P5.21,P5.33,P6,P6.25,P7.81,P7.2等。户外P4,P5,P6,P6.25,P8,P10,P12,P16等高清全彩,单元板,租赁屏。电话:13824305540,微信同号。QQ:873628089
  • 所属专栏: Layout布线 标签: LED 发帖人:zcled 发帖时间:2018-05-11 18:52:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: